This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB49:模拟接口 DC 对

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB49, LMH5401, LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084390/ads42lb49-analog-interface-dc-couple

部件号:ADS42LB49
“线程”中讨论的其他部件: LMH5401LMH6552

您好,专家,

我使用 ADS42LB49来采样高速 AC 信号, 但 同时需要采样直流电压和高速 AC 信号。

根据数据表,建议在 ADC 的差分模拟输入中使用交流耦合。

我想知道这个 ADC 是否可以采样直流电压,因为直流耦合可能会改变公共电压。数据表显示,VCM 典型电压为1.9V。

此 ADC 的差分模拟输入在直流耦合模式下工作是否有任何推荐的设计。

非常感谢!

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

    是的,您可以将 DC 与 ADS42LB49结合使用。 我建议使用 LMH5401作为接口。  

    如果您愿意,我可以将您转接至放大器组,他们可以帮助您完成其中的任何建议。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rob

    非常感谢。请将此 DC 对夫妇问题转发给放大器组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

     您可以使用全差动放大器(FDA)将 直流和交流信号传递给 ADC。  FDA 使 用户可以轻松地与差动输入 ADC 连接,您可以从 ADC 参考+缓冲器驱动 FDA 的 VCM 引脚。  

     您的频率范围和增益要求是什么?

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    频率范围是直流至500MHz,  我使用的是 FDA LMH6552。

    直流耦合示意图如下所示。    U1为 LMH6552,U2为 ADS42LB49。

    1/在 DC 对数模式下,U1的 VCM 引脚必须连接到 U2的 VCM 输出,对吗?  U1 VCM 和 U2 VCM 之间的缓冲区要好得多?   当浮动 U1的 VCM 引脚时,我在 R9.R10中测得的共电压为0V。

    ADS42LB49的数据表建议使用 R3/4/5/6=25欧姆,U1的负载电阻器为25*4=100欧姆。

    U2最大输入电压范围为2Vpp,因此 U1需要输出4Vpp,负载电流为4Vpp/100ohm=40mA。

    对于 LMH6552,100欧姆负载可能会小? 数据表显示 ,LMH6552在800欧姆负载和100欧姆负载下测试的性能可能会降低性能?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,  

    直流耦合示意图如下所示。    U1为 LMH6552,U2为 ADS42LB49。由于 U1在负载= 100欧姆时 THD 性能更差。

    低于 R3/4/5/6的电阻可以变为50欧姆,75欧姆或100欧姆,对 U2的性能有任何影响吗? 可能是带宽? 我需要 U2 CAN 采样信号高于250MHz。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

     正确您可以从 U2的 VCM 输出驱动 VCM 针脚。 如果当前驱动器不足,可能需要缓冲区。 通常,您可以浮动 FDA 的 VCM,它将默认为中等电源,但对于 LMH6552,此引脚必须由低阻抗参考驱动,并且必须使用0.1 µF 陶瓷电容器绕过接地。 任何不需要的信号耦合进入 VCM 引脚的信号都将传递到输出,从而降低放大器的性能。  因此,此引脚不得浮动。  

      如果设计能够处理 输出电压的下降,则可以增加负载以提高性能。 由于工作频率高于250MHz,您可能需要切换到速度更快的 ADC。  

      我正在将这条线程移回 ADC 团队以获取他们的意见。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

    只要 LMH6552的输出共模可以以1.9V 的电压运行,ADC 的输入共模,此电路就应该正常。

    是具有较高输入带宽的其他 ADC,但如果您需要以500MHz 捕获信号,这应该起作用。

    R25/26各为25欧姆。 有没有理由这样做? 我会将它们分别设置为500欧姆。 这将使 ADC 的内部输入阻抗负载与用于表征零件的 LMH6552理想输出负载电阻相匹配。

    此致,

    罗布