This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8912B:启动复位

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8912B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085400/ads8912b-power-on-reset

部件号:ADS8912B

大家好,团队

我对 ADS8912B 的开机重置要求有疑问。

我认为 ADS8912B 具有通电复位功能,RVDd 在通电时对该功能非常重要。

请问,是否有必要对 RVDd 斜坡进行任何调整,以便 ADS8912B 能够正确地执行重置电源?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-San,

    是的,ADS8912B 有一个内部通电复位电路,它由 RVDd 电源电压供电。   

    数据表的第9节提供了正确的开机重置要求。  一旦 RVDd 超过0.7V,它需要单声道上升到3V 的最小工作电压。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith San,

    感谢您的评论。

    [引用 userid="3754" url="~ë/support/data-mers-group/data-mers/f/data-mers-forum/1085400/ads8912b -加电-重置/4018603#4018603"] RVDd 超过0.7V 后,它需要将单声道升至最小工作电压[/quot]。

    因此,如果 RVDd 波形的转换率或斜率在0.7V 和3V 之间始终为正值(如下图所示),它应该是好的,正确的吗?

    那么,在 RVDd 上,我们是否有0.7V 到3V 之间的转换速率或时间要求(最小/最大)?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-San,

    是的,您的理解是正确的。  上述波形将满足加电要求。

    我们对转换率没有任何时间要求或建议。  这些器件通常在0.1 V/ms 到10V/ms 的范围内测试斜坡时间。

    此致,
    基思