This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:DAC8820ICDBR

Guru**** 2502665 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086261/dac8820-dac8820icdbr

部件号:DAC8820

对于以下列出的部件,需要逻辑电平,VIHmin,VIHmax,VOHmin,VOHmax, 维最小值,维最大值,维最小值,维最大值,二维最小值, IIHmax,IILmin,IIHmax,IOHmin,IOHmax, IOLmin,IOLmax 值

 SN74F38DR

 LF356MX/NOPB

 DAC8820ICDBR

 4.OPA227UA

MPC508AU/1K  

6 ,TL082CMX/NOPB

 SN74ALS1005D

 REF102BU

9 印度卢比

 TPS79533DCQG4

对于这些零件,需要所有这些值。 请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我只能评论 DAC8820。 对于其他部件,您需要联系相关产品组或当地现场应用工程师。

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为,如果 Akhilesh 的响应能满足您对 DAC8820的请求,我们应该结束这条线程。 使用 部件号字段中列出的一个设备打开新线程最简单。 这将确保每条线程都能联系到负责该设备的团队。  

    最佳

    Katlynne Jones