This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:ADS5294同步脉冲正时

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086376/ads5294-ads5294-sync-pulse-timing

部件号:ADS5294

您好,

您好,

我们正在使用单个 ADS5294,我计划使用十进制 /2 或/4 (可能是8)

关于 ADS5294数据表,图60:“同步脉冲定时”

问题1:数据表是指单个同步脉冲,但图60显示了一个周期性同步脉冲序列。 这是单同步脉冲还是脉冲链?

问题2.图60显示同步脉冲频率为 ADC_CLOCK/2。 图60是否仅指 “按2小数” 大小写,或者它适用于所有小数大小写为/2,/4,/8的情况。 如果我想将同步脉冲减至4或8,同步脉冲会是什么样子?

Q3:图  60中显示同步脉冲的上升边缘在-1ns < TD < tclk/2之间。 这意味着同步脉冲不能是自由运行的同步脉冲链,但必须同步到 ADC 时钟?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您对 ADS5294的关注。 我对您的问题的回答是-  

    问题1.  同步主要是一个脉冲。 但它也可以是一个脉冲链,其脉冲重复频率 取决于您的应用(例如1kHz 或10kHz)。 图60有点误导,抱歉。  

    问题2. 是的,图60只能用于将小数减至2。 如果要使用小数位数8,脉冲链的时间段必须 大于或等于8*tclk。  

    问题3. 是的,同步脉冲链必须同步到 ADC 时钟。

    谢谢,

    卡尔提克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卡尔谢克。

    问题3:关于问题3:当同步脉冲与 ADC 时钟同步时,同步上升沿   所有十进制因子/2,/4/8的条件“-1ns < TD < tadc_clk/2"是否正确?

    另一个相关问题:

    Q4.你说过  

    [引用 userid="122533" url="~/support/data-bers-group/data-bers/f/data-bers-forum/1086376/ads5294-ads5294-sync-***-timing/4021770#4021770"]如果要使用8个脉冲,则火车的周期 必须大于*tpulk 或*tpulding[。]

    我可以使用此同步时钟周期将数字小8,将数字小2和4,还是需要某种同步脉冲多路复用器在3种不同的同步脉冲序列/2,/4和 /8中进行选择?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用用于小数 by8的同步脉冲序列进行小数 by2和小数 by4。 您不需要多路复用器。  

    此致,

    卡尔提克