This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:所有零转换结果

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086196/ads1220-all-zero-conversion-result

部件号:ADS1220
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

 

我的客户有时在 ADS1220上遇到问题(他们通过长时间测试发现了这个问题),转换结果都是零。

它们使用单转换模式。

 

他们认为这一问题是由 MCU 软件问题引起的。 例如,在 RDATA 命令后,数据读取计时不好。

然后,他们想知道 ADS1220在收到 RDATA 命令后是否可能发送所有零转换结果。

是否有假设的案例?

 

此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Obata-san,

    CS 是否持续保持低电平或 CS 是否用于为通信提供帧?  

    RDATA 命令将返回最近完成的转换。  只要发送 RDATA 命令并在 SPI 超时发生前重新读取转换数据,它们就应该能够读取转换数据。

    客户是否正在监控 DRDY?  或者,他们是否使用计时器方法在执行 start 命令后等待特定时间?  可能未正确解码 start 或 RDATA 命令。  如果 ADC 不解释该命令,且传输的最后一位为零,则可能会持续计时 ADC SCLK,但仅显示零。

    此致,

    鲍勃·B