This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:如何将14位 ADC 输出转换为16位输出映射,以及如何将输出数据转换为?

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3643
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085871/adc3643-how-does-it-convert-14-bit-adc-output-into-16-bit-output-mapping-and-how-output-data-is-changed-into

部件号:ADC3643

大家好,团队  

它如何将14位 ADC 输出转换为16位输出映射,以及如何将输出数据转换为?

  @,如果其内部14位分辨率 ADC 读取模拟信号并将数字信号“D0~D13”转换为“0x0FFF”,则 ADC3643输出数字数据被测设备的输出分辨率“16位”是通过其输出位映射配置的什么? 其输出数据“0x0FFF”或 输出分辨率=16位”是否等于在原始信号“D0~D13”上添加“D14=0”和“D15=0”?  

我正在考虑使用 ADC3643作为“具有14位 A/D 转换分辨率的16位被测位流”。 我指的是“图7-3. 正时图:用于"D0~D15"被测设备输出位流的单线串行 CMOS"。  

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi,你好!

    正确的是,为 LSB 添加了2个零,以将其填充到16位输出中。  

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi,你好!

    我想进一步澄清。 这意味着在您提供的示例中,D0和 D1将被设置为0。  

    在14位模式下,D13是 MSB,而 D0是 LSB。  

    在16位模式下,D15是 MSB,D0是 LSB。  

    此致,艾米