This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:当频宽(BW)中包含有刺和变形产品时,处理增益会发生什么变化?

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086131/ads4149-what-happens-to-the-processing-gain-when-spurs-and-distortion-products-are-included-in-the-bandwidth-bw

部件号:ADS4149

大家好,团队

我们希望您能在下面就我们客户的咨询提供帮助。

我正在查看应用手册 SLAA594A - 2013年6月- 2013年修订版。 我对本应用手册第3.1节(第6页)有疑问。 问:当频宽(BW)中包含有刺和变形产品时,处理增益会发生什么变化? 采样速率越高,带内失真也就越多。 您是否有描述此效果的应用说明?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    不确定我完全理解您的问题。 如果在感兴趣的生物武器中发现虚假,也可能会出现降解。 但理论上,您的 SNR 会有所提高,因为您 只使用部分 BW。

    采样率越高,尼奎斯特地区就越大,即生物武器的体积就越大。 我不确定是否同意可能出现更多失真,这取决于。 请详细说明,我将看到我能找到的内容。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    感谢您参阅我的应用说明。 即使频段内有突起,处理增益的优势仍然存在。 让我使用应用程序备注示例进行解释。 ADC 的采样率为200MSPS,信号带宽 BW 为20MHz。 假设 SINAD 在 ADC 的全 Nyquist 带宽(100MHz)中为 X。 由于处理增益(即使用 DDC 过滤除所需带宽(20MHz)之外的所有频段),处理增益的优势为7dB,整体 SINAD 为 X + 7。  在另一种可能是,Spurs/Distortion 超出了这一 BW,因此 SINAD 在全带宽中再次为 X,在 使用 DDC 等进行小数位数/滤波后, SINAD 在20MHz 频段中仍为 X + 7或稍高。 简而言之,处理增益优势存在。