This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:DAC81408软件

Guru**** 2526950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086016/dac81408evm-dac81408-software

部件号:DAC81408EVM
“线程:测试”,DAC81408

你(们)好  

我尝试在 计算机上执行 DAC81408EVM.exe 以测试 DAC81408,但在双击 DAC81408EVM-exe 后,出现一个窗口,要求我安装 LabVIEW 运行时引擎。  

我已经安装 了 LVRTE2015SP1_f13Patchstd,但我仍然收到相同的错误消息“无法找到 LabVIEW 运行时引擎”,我也尝试安装最新的一个“2021运行时引擎”,但仍然得到相同的结果。  

我可以在这里获得您的支持吗? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    我的计算机上似乎有一些版本的 LabVIEW Runtime (32位)。 您可以尝试从 NI 安装32位版本2014 SPI 吗? 2015和2021版本可能不兼容。 或者,如果您只有64位版本,则这些版本也可能不兼容。  

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯蒂尼,你好,  

    感谢您的支持。 安装2014 SPI 软件包后,我 现在可以打开 DAC81408EVM.exe。  

    谢谢你。  

    千斤顶