This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:浮动时的直流电压信号

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086047/ads114s08-dc-voltage-signal-while-floating

部件号:ADS114S08

当我启动 ADS114S08并在默认情况下测量模拟输入(浮动时)的直流电压时,我会得到200mV 的值。 当我连接信号发生器或压力传感器等输入时,输出降至0mV。 这是预期的吗? ADC 中是否有任何东西会在浮动条件下对这些输入产生偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    如果输入是浮动的,则输入可能浮动到电源范围内的任何值。  因此,您不能指望有特定的电压。  有时,设备内部有漏电流(如 ESD 二极管),可能会向一个或另一个方向拉动输入电压,但输入上没有特定的偏压,除非 VBIAS 可用并已为输入打开。

    ADS114S08的输入范围取决于 PGA 是启用还是禁用。  如果您连接单端输入(参考接地端),则需要禁用并绕过 PGA。

    此致,

    鲍勃·B