This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7047:串行传输帧表示法

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7046, ADS7040, ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085928/ads7047-serial-transfer-frame-notation

部件号:ADS7047
线程中讨论的其它部件:ADS7046ADS7040ADS9224R

尊敬的支持:

在数据表的图1中,SDO 图表示法提到了“样例 A-1的数据输出

难道不应该是“样本 A”吗?

对其他部件的评论相同 ADS7046/52/4/6

虽然 ADS7040/1/2/4似乎是正确的,并提到“样本 N”而不是“样本 N-1”

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的发帖。

    我 认为这些图中的注释 是正确的。 我们确实有使用此数据传输模式的设备(例如,请参阅 ADS9224R 区域2传输模式)。  在这种情况下 ,设备在每个帧中执行三项操作:

    1. 帧 N:
      1. 在 SDO 上输出样本 N-1
      2. 转换样本 N (在前一帧中采集)
      3. 采集样本 N+1 (采集下一个样本)
    2. 帧 N+1:
      1. 在 SDO 上输出样本 N
      2. 转换样本 N+1 (在前一帧中采集)
      3. 采集样本 N+2 (采集下一个样本)

    此致,

    瑞安