This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:阴极保护测量

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084227/ads1115-cathodic-protection-measurement

部件号:ADS1115
“线程: 测试ADS1256”中讨论的其它部件

您好,

我们正在使用 ESP32测试用于掩埋管道的阴极保护监测系统中的管到土壤电压的 ADS1115。  通过 直接连接结构和半细胞(与经校准的 Fluke 87V DMM 相比),我们可以获得相当准确的读数。

不幸的是,当我们在 ADS1115输入之前引入分压器时,电压下降幅度很大,从20mV 到100mV 不等。

我们还计划使用 ADS1256测试我们的设置,但在此之前,我们希望获得您关于如何纠正上述问题的专业建议和建议。

谢谢。

艾哈迈德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    使用分压器监测输入电压是常见的,但它只能与使用的电阻器一样好。  

    下面有两个很好的文档讲述了电阻器分压器的准确性。 但请注意,两者都不能与 ADC 配对,但设计步骤应该相同  

    电阻容差对电源准确度的影响~点击此处~  

    设计电阻器分压器输入给电压监控器的 IQ 与准确度权衡~单击此处~

    希望这对辛西亚有所帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复和提供的信息。

    实际上,我们测量输入的瞬间,读数实际上与 Fluke DMM 相同,但它们更倾向于向下漂移,每隔几秒钟就有几毫伏。因此20mV 到100mV 的误差取决于输入电压。电压越高,误差越大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾哈迈德

    您是否有可以与我们分享的示意图? 您使用的电阻器值是多少?

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我们正在使用30M Ω 和7.5M Ω 电阻器,这将为我们提供最大25V 输入电压。  我还测试了30k 和7.5k 欧姆,680k 和11k,所有这些电压漂移都相同。

    下图中的电压表是 ADS1115。  正如我在上面提到的那样,如果没有分压器,我们将获得与 Fluke 87V 相同的准确读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾哈迈德

    您是否有实际示意图? 如果您不愿意公开分享,您可以随时向我发送朋友请求,我们可以私下接受。  

    我担心电流受到与电源相连的电阻器分压器的限制。 我们还建议将电阻器保持在1千欧或更低的接地电阻。 通过此电阻器添加电容器也有助于保持电荷。 同样,提供完整的原理图也是有益的。  

    此致,

    亚伦