This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:通道设置选项。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086103/ads124s08-channel-setup-options

部件号:ADS124S08

我使用的是差分信道配置中的 ADS124S08。  如果我为正在使用的信道设置相同的参考,增益采样率和滤波器类型,并且只在信道之间切换输入多路复用器以读取所需的信道, 如果我不更改除输入多路复用器以外的任何内容,或者更改输入多路复用器是否会改变转换器的稳定时间并使其成为更长的第一个转换值,那么转换器的运行速度会更快吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷格,

    无论以连续或单次激发模式运行,更改寄存器的设置都将清除数字滤波器并重新开始转换。  第一次转换会有一些延迟。  根据所选的数字滤波器,转换时间显示在表13 (低延迟)和表15 (sinc3)中。  数据表第9.3.6.3节讨论了转换时间。  

    触发重新启动转换的寄存器列表列于数据表第68页的 WREG 9.5.3.12部分。  另外,请注意,还有可编程转换延迟(第9.4.4.3节),这是一个额外的延迟。  此延迟将添加到表13和15中给出的延迟时间中。

    此致,

    鲍勃·B