This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828E

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830, ADS1115, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086116/ads7828-ads7828e

部件号:ADS7828
线程中讨论的其它部件:ADS7830ADS1115ADS112C04

你(们)好

我们正在考虑使用  ADS7828E ADC 来测量电化学空气传感器的电压。 这些传感器的输出电压低于1V。

参考电压接近1V 的其它 ADC 是否存在?

每个传感器将有2个香奈儿电压输出,将有4个传感器,因此需要8个 chanels。

ADC 需要 i2c?

ADC 能否在简单的2层 PCB 上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达梅什,

    ADS7830可能是需要关注的部分。 本部分提供了提供外部参考的选项。 但是,基准越低,噪声就越大,这可能导致一些错误。 我们在 ADS1115中还有另一个选项,但这只是一个4通道设备,我担心8通道需要2个。 使用 ADS1115时,有一个内部参考,并且有可编程的全刻度范围设置,范围从+/-256 mV 到~+/-6.144V 不等。  

    2层主板应该可以正常工作,但它确实取决于您的系统。 只需确保您正在练习良好的 PCB 布局技术。 我们的一些较新的数据表也提供了一些布局指南,因此值得注意。  

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦  

    ADS1115看起来很有趣,因为我将参考电压降低到大约1V。 但组件的可用性将是一个问题。  

    为什么参考电压越低,噪声就越大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达梅什,

    当参考电压降低时,LSB 也会降低。 当 LSB 减小时,偏移和增益错误等错误将根据 LSB 大小增加。 ADC 的固有噪声也随 LSB 大小而变化,当 LSB 衰减时,噪声也会增加。 ADS7830数据表中对此进行了说明。  


    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    让我解释一下我当前的设置。 我使用的微控制器具有 ADC。 ADC 以12位设置,具有1V 内部参考。 传感器 I 正在测量两个端口上的输出电压,一般电压约为03-0.4V。 我的主 PCB 只能访问2个 ADC 端口。

    对于 LSB 错误等,这是有意义的,因为对于1V 参考,每个设置的值也要少得多。

    因此,我正在考虑使用具有16位 ADC 的2.5V 参考。

    是否有由 i2c 控制的具有内部2.5V 的16位解决方案?

    是否还有任何设备, 这还将持续读取每个 ADC 信道并预制平均值,以便在执行 i2c 读取时获得平均值,这样我就不需要为每个 ADC 信道轮询 I2C 以获得平均值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达梅什,

    使用参数搜索,我们似乎只有几个增量西格玛 ADC 选项,其中大多数是 ADS111x/ADS101x 系列。 该系列包括我上面提到的 ADS1115/1015。 ADS112C04也是一个选项。 但是,这些部件不能对多个通道上的数据求平均值。 增量西格玛 ADC 将对数据进行采样和平均化,但这将用于1次转换,而且不能通过多个通道进行转换。  

    您提到可用性可能令人担忧。 我们确实有一些 ADS1115DGS 可用,还有相当多的 ADS112C04可用。 您希望购买哪种类型的数量? 我知道如果你不能透露这一点,但我想大致了解一下我们可以做些什么。  

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    谢谢

    与标准 ADC 相比,Δ-Σ ADC 有何优势?

    因此,当我请求 i2c 读取它时,我能正确理解该操作,它将采集多个样本并生成平均值? 每个频道都将重复此操作。 我想避免的是,可能产生100个 i2c 读取调用,然后在微控制器上进行平均运算。  

    最初,我们的目标是为客户生产10-15个数量的试产,然后我们将逐步达到生产数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达梅什,

    使用 SAR 与 Δ-Σ 确实取决于您的应用和要求。 Δ-Σ ADC 的分辨率通常较高,但速度较低。 内部数字滤波器导致延迟增加。 SAR ADC 提供更低的延迟和更高的速度,但通常分辨率较低。

    我们有一个有关 ADC 的视频系列,我在下面提供了一个链接。 视频讨论了 SAR 与 Δ-Σ ADC 之间的差异以及不同架构的运行方式。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-sar-delta-sigma-basic-operation?context=1139747-1140267-1128375-1147914-1147913

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达