This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] ADC128S102-SEP:我能否在模拟电源(VA)之前应用输入信号

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086751/faq-adc128s102-sep-can-i-apply-input-signals-before-the-analog-supply-va

部件号:ADC128S102-SEP
“线程”中讨论的其它部件:ADC128S102

您好,

我们有一个应用程序,模拟输入在模拟电源(VA)通电之前处于活动状态。  这种情况有什么影响,我们如何提高应用程序的可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当耗材关闭时,此情况的结果将取决于系统架构。  常见的电源体系结构可能是浮动(高 z),部分驱动至电压电位(中 Z)或在“关闭”时连接至 GND (低 z /短)。  

    以下是根据 VA 供应情况可能发生的一些事情:

    1. 断电期间 VA 浮动
      1. 这表示断电/禁用时 VA 电源输出为高 z (100kΩ Ω)
      2. 在这种情况下,VA 电源可以从输入端完全或部分通电,因为 VA 将是一个低于输入电压的二极管降。  在静态条件下为 ADC 供电不需要太多电流,因此,如果 VA 电压高于+2.7伏,则 ADC 很可能会部分打开。  
      3. 尽管此 ADC 没有任何已知的电源设备输出问题(除了在任何时候都不允许 VD 低于 VA,即使在电源输出期间也是如此),但让 ADC 处于部分偏置状态仍然不是很好,因为当实际电源启用了一些 ADC 时 (同样,没有已知的 ADC128S102病例)无法正确完成其 POR 序列,也可能无法正常启动。
    2. VA 硬接地
      1. 这表明 LDO 在断电时有一个从 VOUT 到 GND 的内部开关,或者有一个单独的电路(通常是 FET)在断电情况下将 VA 电源连接到 GND。
      2. 在这种情况下,需要将电流限制在输入引脚中,因为在 VIN 大于~0.5V 之后,内部 ESD 二极管将向 GND 供电,电流将流动。  任何一个输入的最大电流为10mA,且每次10mA 时不能超过两个,或超过20mA 总不需要传导的任何其他组合。  如果已知情况会定期发生,我们建议将电流限制在<1mA,以远离最大额定值。
    3. 断电期间 VA 部分偏压
      1. 这表明 LDO 输出具有已知电位的内部拉,或者存在允许其上升的泄漏路径。
      2. 根据 VA 电压的高值,ADC 如何受到影响的影响与#1类似,如果偏置足够强,吸收大于10mA,则类似#2。