This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC128S102-SEP:开机/关机(开机/关机)顺序要求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086747/faq-adc128s102-sep-power-on-off-up-down-sequencing-requirements

部件号:ADC128S102-SEP
“线程: ABS”中讨论的其它部件

数据表中提到,在加电过程中,模拟电源轨应在数字电源轨之前倾斜。

断电期间情况如何?  是否有关于正确排序的指导?   数字电源轨是否应先降下,然后再降下模拟电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,在 ADC128S102-SEP 断电(断电)期间,同样的电源要求也适用。  ABS 最大额定值表指出,数字电源(VD)永远不会比模拟电源(VA)大0.3V,这也适用于断电期间。 请参阅 ABS 最大值表6.1,VD 不得高于 VA+0.3V。

    在发布本公告时,除上述电压要求外,没有已知的电源正时要求。