This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:SYOCAL 结果

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087002/ads124s08-syocal-result

部件号:ADS124S08

大家好,团队

我的客户尝试使用 SYS_MON[2:0]=001通过 SYOCAL 命令校准 ADS124S08偏移量,该命令设置为 “PGA 输入对(AVDD + AVSS)/2短路,并与 AINx 和多路复用器断开连接;增益由用户设置”。

通过上述试用,客户发现 OFC 寄存器获得0x7fff。

SFocal 命令对于这个校准案例来说足够了,但我想了解为什么 OFC 寄存器值使用 SYOCAL 命令获得这种值,因为我认为上述客户条件与 SFocal 条件类似。 请告诉我可能的原因。

SYOCAL 命令能否取消   SYS_MON[2:0]=001的设置,以便 ADS124S08可以校准系统级别偏移校准?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    如果只是要删除 ADC 偏移量,则正确的命令是 SFCAL,因为这将自动应用内部短信息,而不需要额外寄存器写入。  SYOCAL 是系统偏移校准命令,它期望外部应用的0V 输入(在设备 ADC 输入引脚上)消除任何偏移,包括传感器失衡。

    OFC 寄存器显示全刻度时,可能没有选择有效的参考电压。  我在 EVM 上测试了相同的过程 ,并在将 SFoCAL 和 SYOCAL 与 SYS 寄存器配置配合使用到内部短接时获得了类似的结果。

    校准命令有几个注意事项。  第一个是在发出命令时 ADS124S08必须处于转换模式(相对于空闲模式)。 第二个考虑因素是必须选择有效的引用。  例如,如果选择了内部参考,但参考已断电,偏移校准结果可能为0x7FFFFFFF。  如果引用无效,我可以在 SFocal 和 SYOCAL 中重复此操作。

    此致,

    鲍勃·B