This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:SPI 输入/输出缓冲区大小。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, TMS320F280045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087146/ads1261-spi-input-output-buffer-size

部件号:ADS1261
“线程”中讨论的其它部件: TMS320F280045

尊敬的各位先生

SPI 输入和输出缓冲区大小是多少?  由于时间图表,我怀疑缓冲区大小只有8位。  感谢你能抽出时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    ADS1261上的数据缓冲区的宽度可达5字节(40位),具体取决于您是否启用了状态字节和 CRC。 每次转换后,数据缓冲区都会被覆盖,但这并不是任何时候可以检索内容的内存形式

    SPI 命令结构为1字节宽(8位),因此每次发送1字节。

    请告诉我这是否能回答您的问题。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩

    我提出这个问题的原因是因为我使用的是 TMS320F280045 UC。  它能够输出多字节 SPI 数据。  我从您的评论中看到 ,TMS320F280045 UC 的输出和输入缓冲区大小应仅为1字节。  感谢你的帮助。