This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] ADS1278-SP:电源打开/关闭(向上/向下)排序要求

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087109/faq-ads1278-sp-power-on-off-up-down-sequencing-requirements

部件号:ADS1278-SP
“线程”中讨论的其它部件: ADS1278ABS

您好,

ADS1278-SP 是否有任何电源打开或关闭要求或其他特定电源建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ADS1278-SP 的电源要求(包括正确启动电源的说明)在数据表的第10节中有所介绍。  ADS1278-SP 的加电顺序要求仅在正确的加电复位时才需要,而不会影响可靠性。  此外,没有关机顺序要求。  只要在加电后断言/sync,设备就会根据 数据表进行重置并正常运行,为实现一致的设备重置,应在耗材达到建议的运行条件且 ADS1278开始提供数据(/DDRY 断言)后断言/sync 引脚。  

     长期可靠性和正常运行的关键要求是始终遵守绝对最高额定值。  在加电/断电期间,这些输入应保持在0V,或者它们可以随着 AVDD/DVDD 电源电压的变化而上升。

     要满足的关键 ABS 最大要求是:对 DGND 的额定电压为+/-0.3V 或-0.3V<(AGND-DGND)<+0.3V。  如果在操作过程中超过此电压水平,则可能会对部件造成永久性损坏。  因此,应该将 AGND 和 DGND 连接到同一接地平面,即 AGND。  如果使用单独的 AGND 和 DGND 平面,则接地平面应与低阻抗连接直接连接在转换器的下方。