This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:采样率

Guru**** 2509925 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1252, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087044/ads1252-sampling-rate

部件号:ADS1252
线程中讨论的其它部件: ADS127L11

您好,

只需确认 一下,ADS1252没有可调采样率,对吗?

我们是否有其他 可调采样率的替代方案,其参数如下
-24位分辨率
-采样率(可调)约为8,16,32,44.1,48, 96 kHz
1一种获取方式
-电源+5V 或+/-5V 或+3.3V
-西格玛三角(如果可能)

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    ADS1252数据速率可调,但不能动态调整。 相反,用户需要更改时钟速度(CLK)以更改数据速率。

    我们刚刚发布了一款名为 ADS127L11的新设备,可以满足这些要求: https://www.ti.com/product/ADS127L11

    这是一个24位 Δ-Σ ADC,可采样高达1MSPS。 此外,ADS127L11还提供了许多可调节的数据速率以及两种滤波器类型:sinc 和宽带。 此 ADC 提供双极电源操作,但也可以在+5V 或+3.3V 电源上运行。

    请向客户推荐此 ADC。 如果他们对此设备有特定问题,请开始新的主题,相应的支持工程师将在该主题上提供帮助。

    布莱恩