This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:如何配置寄存器 LC/[23:0]和 HC[23:0]?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086796/ads54j66-how-to-configure-the-registers-lc-23-0-and-hc-23-0

部件号:ADS54J66

主席先生,你好,

对于寄存器 LC/[23:0]和 HC[23:0],它们是否表示 LMFC 计数? 如何正确配置它们?  

我们的信息是否有任何准则?

顺祝商祺!

磅时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Lianbing,

    我与团队核对后发现,在开发这些寄存器时,它们是为另一个部分设计的。 无需为 ADS54J66配置这些寄存器。

    我们 计划 在下一版 ADS54J66数据表中更新此信息。 感谢您的关注。  

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    已注意到。 谢谢。

    顺祝商祺!

    磅时