This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5401:哪种情况会导致 VREF 和 VCM 达到0V?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086138/ads5401-what-kind-of-situation-will-cause-the-vref-and-vcm-equal-to-0v

部件号:ADS5401

主席先生,你好,

最近,我们在接通电源时发现 ADS5401的 VREF 和 VCM 等于0V。

我们想知道 第8.3节,电压参考块会受到什么影响? 据我了解,参考电压 是输出两个电压轨作为参考的电源电路。

我们能知道这方面的细节吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,韦斯利

    最好先查看您的示意图。 我会看看主板设计的组装,并确保没有任何东西被短路。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    感谢您的回复。

    事实上,这种情况只发生在很少的电路板上。我们制造了40块电路板,4块电路板有问题。

    由于公司政策的原因,我 无法在这里分享整个原理图,很抱歉不方便。

    我有什么办法可以私下寄给你?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,韦斯利

    我将关闭此 E2E 帖子并向您发送私人电子邮件。

    请注意。

    Thx,

    罗布