This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:输入阻抗10Mohm

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086445/ads131m04-input-impedance-of-10mohm

部件号:ADS131M04

您好,

我的客户希望具有10Mohm 输入阻抗。  因此,我在差分中使用2x 5Mohm,但如果我理解正确,则低增益的输入阻抗为330K,高增益为1Mohm。 我想知道这会对我的阅读产生太大的影响吗? 我知道我正在制造电压偏差,这将降低 ADC 上的电压输入。 但是,5Mohm 是否可以为 ADC 读数的内部电容器充电?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿穆雷

    您能否解释他们为什么需要如此大的源阻抗? 这是否是一种预期的电压除法效应,在该效应下,感测的电压为100s 伏,出于 ADC 的 FSR 或其他原因,需要将其除法? 我注意  到10M 欧姆阻抗是由原理图中的物理电阻器产生的,它告诉我它不是来自连接到负极和正极输入的实际源或传感器。

    如果它们确实需要分压器效应,它们可以参考 使用独立 ADC TI 设计的单相分流电表参考设计  ,其中需要测量100 V–240电压主线路 https://www.ti.com/tool/TIDA-010036 

    最佳

    Cole