This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:数据表说明

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086547/ads1281-datasheet-clarification

部件号:ADS1281

您好,团队正在寻求您的帮助。

我想问一个有关 ADS1281数字滤波器功能的问题。 我已经阅读了数据表,从“电气特性”中了解到,FIR 滤波器的-3dB 切断频率为0.413x Fdata。 但根据图21,Δ-Σ 调制器的截止频率似乎要低得多,低于10Hz。 请告诉我如何理解这一点? 这是否意味着我的输入信号频率应低于10Hz?

第二个问题是,我已经了解到数字滤波器结构是第5级正弦滤波器,后面是 FIR 滤波器。 因此,“电气特性”中 FIR 滤波器的“-3dB 切断频率”表示窦性+ FIR 滤波器的总带宽,还是仅表示 FIR 级?

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 您好,

    根据图21,Δ-Σ 调制器的截止频率似乎要低得多,低于10Hz。 请告诉我如何理解这一点? 这是否意味着我的输入信号频率应低于10Hz?

    图21的目的是说明调制器所做的噪声整形,而不是说明带宽。 尽管如此,由于 DC 偏移或测量设备的限制,大多数量化噪声或噪声整形输出光谱将在 DC 周围发生碰撞。  考虑到测量的分辨率为1Hz,我 确信这是设备的结果。 另一个缺点是1Hz 上调约为-40dB;衰减“通过频段”信号的 ADC 可能是相当糟糕的 ADC。  

    在德尔塔-西格玛的带宽(BW)方面,我的建议是始终想象以下数字。  

    我们知道,有一个高频时钟是超频(f_mod),一半频率是 Nyquist (f_mod/2),超频比率将把调制器输出的数据 速率减至远远低于调制器频率的一半。 然后,将应用一堆筛选器,以便有效带宽位于数据速率的某个位置,但低于数据速率。  

    通常,如果设计师决定使用 ADC 的原始调制器输出并跳过使用我们的滤波器,他们需要知道这种噪声何时开始以幅度上升。 它有助于他们设计过滤器来管理这种噪音。 如果您计划使用 sinc 和 FIR,您不必担心太多。

    第二个问题是,我已经了解到数字滤波器结构是第5级正弦滤波器,后面是 FIR 滤波器。 因此,“电气特性”中 FIR 滤波器的“-3dB 切断频率”表示窦性+ FIR 滤波器的总带宽,还是仅表示 FIR 级?

    以下是以后阅读的任何人的规范:

    让我们来看看窦性和房性滤波器的两个“滚动”图形,注意 FIR 和窦性滤波器之间的 mdb 与 dB:

    正如您可能已经注意到的那样,sinc 筛选器比 FIR 筛选器更快地达到有效的-3dB 带宽,因此我们可以确信 FIR 筛选器-3dB 带宽规格只是 FIR 筛选器。  

    进行一些建模时,您应该一起找出这两个过滤器的确切频率响应。 一些设计师可能会说,0.2*f_data 是有效带宽,这在设计设备的终端设备,能量探索和地震监视的环境下是很好的,在这些设备中,不需要太高带宽(即地球移动速度不是很快)。 一些设计师可能会修正具有数字增益的第5次正弦滤波,然后依靠 FIR 滤波器将带宽推离一点。  

    最佳

    Cole