This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:EEG 采集问题

Guru**** 2551900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086060/ads1299-eeg-acquisition-questions

部件号:ADS1299

您好,

一位客户 使用 ADS1299EEGFE-PDK 进行数据采集,而 Zynq 是 主板, 他有 以下问题:

1.当我们在上一次调试期间通过 SPI 读取一些数据时,数据如下:“\240”,“\276”,“e”,“\200”,“\000”, '\000',应该每三个字符代表一个通道的24位数据,这是否正确?  

如果 我们将其转换为 int 数据,它是否将 这三个字符组成为24位整数? 那么,这24位数据是否已签名或未签名?

2,我们使用 1299PDK 用户指南上的单端采集(SRB1套件1,J25-1参考电极,信道正信号)进行了数据采集,但波形不是很正确。 我想问 如何 使用  1299采集 EEG 数据?

此致

凯琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯琳您好,

    请与客户核实他们是否能够将 ADS1299EEGFE EVM 与 MMB0 (EVM 套件随附)一起使用,并使用 ADS1299 GUI 捕获 EEG 数据。

    我们从未使用 Zynq FGPA 板测试过 ADS1299EEGFE-PDK。