This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:在16位模式下读取

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087212/ads122c04-reading-in-16-bit-mode

部件号:ADS122C04
线程中讨论的其他部件:ADS112C04

我们在当前产品中使用 ADS112C04,但目前无法购买。  我们看到 ADS122C04IPW 可用,并正在审查兼容性。  它在大多数方面都是兼容的,但我 有几个问题:

ADS122C04返回3字节的转换结果。  如果只读转换结果的前2个字节并将其视为16位设备(如 ADS112C04),设备是否仍能正常运行?  我们希望将固件驱动程序保持不变(用于 ADS112C04),但要在产品中安装 ADS122C04部件。  我不确定这是否会导致加载下一个转换结果时出现任何问题。

您能想到可能出现的任何其他兼容性问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷格,

    如您所知,ADS122C04是24位版本的 ADS112C04。  配准图和操作相同。  您可以对数据进行短周期处理,只需读取24位结果的前16位。  如果使用数据完整性模式,您会遇到问题。  CRC 和反向数据将基于整个24位转换结果。

    此致,

    鲍勃·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这正是我想确认的。  我在手册中找不到这一点。