This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADC 采样值读取方法

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086654/ads7828-adc-sampling-value-reading-method

部件号:ADS7828

尊敬的团队:

我们有有关通过 i2c 读取指定寄存器以获得电压值的方法的信息。 您能否详细解释我们为获得电压值而阅读的寄存器,或者我们使用什么驱动器来获得电压值?

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    只有在启动转换后才能读取数据。 数据表第12页对此进行了更详细的描述。  

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我们感谢您的大力支持!

    1. 是否有任何软件工具直接在操作系统下读取电压数据?

    2.我从 ads7828文件中看到了以下说明,但在我安装了 LM75和 lm 传感器驱动程序并执行传感器检测后,我只能看到 ads7828的 i2c 地址,但没有识别芯片类型, 然后执行传感器读取传感器数据,没有来自 ads7828的信息,我做了什么错误的步骤?

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,  

    当时 Linux 支持非常有限,此驱动程序由第三方编写。 不幸的是,我也不是 Linux 专家。  但是,如果 您能够使用示波器探测 SDA 和 SCL 线路? 当您希望执行读取操作时,查看正在发送的命令将非常有助于确保实际发送正确的命令。  

    此致,
    亚伦