This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:最大采样率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087960/ads1256-maximum-sample-rate

部件号:ADS1256

 您好,球队,

我  想知道,当 fCLKIN=7.68MHZ 并且使用单通道连续采集时,ADS1256是否可以达到30KSPS?

如果可以达到30KSPS,SPI 接口的输出数据(30K×24位/秒)是否稳定且最新?

根据数据表15,当数据速率=30ksps 时,设置时间=5 DRDY 期间,这意味着最大速率小于30ksps 或不是实时数据?

我想消除 表15的含义。

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    表15中的信息与多路复用通道相关。 当设备通电和更改输入 mux 时,ADC 数字滤波器需要一些时间来稳定。 如表15所示,当您以30kSPS 采样时,这需要5个 DRDY 周期。 这意味着第一个稳定转换结果将以~ 30 kSPS /5=6 kSPS 的形式提供。

    但是,如果您在同一个通道上连续采样,则在每个后续 DRDY 期间后,第二个和后续转换结果将可用。

    因此,第一个转换结果将被表15中指定的时间延迟,但第一个转换结果之后的所有转换结果将以选定的数据速率提供,在您的情况下为30kSPS。

    如果这一点不清楚,请告诉我

    布莱恩