Other Parts Discussed in Thread: ADS1256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1256 您好,球队,
我 想知道,当 fCLKIN=7.68MHZ 并且使用单通道连续采集时,ADS1256是否可以达到30KSPS?
如果可以达到30KSPS,SPI 接口的输出数据(30K×24位/秒)是否稳定且最新?
根据数据表15,当数据速率=30ksps 时,设置时间=5 DRDY 期间,这意味着最大速率小于30ksps 或不是实时数据?
我想消除 表15的含义。

此致,
罗艾米