This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8321:有关 VCC / VREF 和 IN+的问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8321, ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087782/ads8321-question-about-vcc-vref-and-in

部件号:ADS8321
“线程: ADS8320”中讨论的其它部件

我需要一个可以执行3.3V SPI 信号的 ADC,同时接收0~5V 输入模拟信号。
如果可能,使用 ADS8321的 P2P 设备会很好,但我在 TI.com 上没有发现任何东西...

ADS8320可以接受3.3V 用于 VCC,但 IN+只能达到 VREF 的最高电压,该电压仅限于<VCC...

如果没有任何 P2P 可用,则具有类似 DR/16位功能的其他选项是什么?

此致,
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    感谢您的发帖。 我没有立即找到任何输入电压范围高于 ADS8321的 P2P。  

    您能否详细阐述在此应用中测量的信号? 它是否真正是一个差分信号(即,在0V 至5V 的范围内,IN+和 IN-摆动)?

    此致,

    瑞安