This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:SPI2C 引脚设置

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087823/dac70501-spi2c-pin-settings

部件号:DAC70501

大家好,各队

为什么数据表中推荐的 AW 模式描述了 PD 阻抗器在 SPI2C 和 GND 之间?
即使未实施此 PD 阻抗,也似乎可以建立电路并稳定地执行 SPI 通信。

是否需要此 PD 阻抗器?

祝你一切顺利

宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Shinichi-san,

    你是对的。 PD 电阻器不是必需的,引脚可以直接连接到 VDD 或 GND。 只要 SPI2C 电压电平在通电时接地,电阻器就没有特殊要求。

    最佳

    Katlynne Jones