This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:数据表中的寄存器映射不一致

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087575/dac39j84-inconsistent-register-map-in-datasheet

部件号:DAC39J84

各位专家:

我们从 CX 处获得了有关 SLASE48A 中显示的错误注册表的查询。

从 DAC39J84的 D/S 来看,表30中的地址与后面各节所示的匹配描述不一致。 特别是,有两个 config98被列出并且没有地址0x5F (config95?),而寄存器映射中的 config100显示地址0x65,而它应该是0x64 (他们认为吗?),这就让他们感到很不方便。 基于从十进制到十六进制的逻辑转换以及7.5.1.101节。

是否对此进行了确认?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    寄存器 config95确实对应于寄存器地址0x5F。 寄存器 config100从寄存器地址0x64开始。 config100以上的所有寄存器都有一个地址,该地址随后 被减少1。 感谢您的关注,我将努力纠正数据表的注册表映射!

    祝好,Chase