This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:单通道;2个电极配置是否有帮助?

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087639/afe4960-single-channel-2-electrode-configuration-help

部件号:AFE4960

寻求配置帮助;所需的配置是具有单通道心电图和呼吸的2个电极。  看起来它应该可以正常工作,但配置选项很有挑战性。

设置很多,配置很混乱。  示例:此配置是否应该对其中一个电极使用 RLD?

谢谢!

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,  

    我们强烈建议使用 RLD 来正确地偏置身体。 如果不让身体偏置,CMRR 会受到影响,从而导致 ECG 信号保真度降低。  

    对于推荐的配置,我将通过离线方式向您发送电子邮件,因为这是一个技术上受限的设备。  

    此致,
    尼克