This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:在虚拟磁盘前断言数字接口

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087633/adc128s102qml-sp-digital-interface-asserted-before-vd

部件号:ADC128S102QML-SP

我正在  ADC128S102QML-SP 中设计用于空间应用的产品,我正在设计该产品以确保虚拟磁盘在 VA 之前不会出现。 有了这些, 我还必须考虑其他一些细节。 特别是数字接口。 数据表第 7.3.3节“数字输入和输出”指出,输入“...可以在 数字电源(VD)之前断言,不会有任何风险。” ADC128S102 :断电 VA 与 SPI 总线 E2E POST 中确认了这一点。 但是,回复表明数字输入不能违反建议的操作条件。 我假设这意味着不会违反 任何引脚到 GND 的电压的绝对最大额定值 VA+0.3V。 这是否是对该帖子回复的正确解释?

此外, ADC128S102:电源设计 E2E POST 似乎与数据表在第7.3.3节中的表述冲突,因为它有效 地声明,如果虚拟磁盘未通电,ADC 数字接口输入的源必须是 Hi-Z。 这是不正确的吗?

我正在考虑的用例是:VA 电源为5V,VD 电源为0V (浮动),SCLK,DIN 和\CS 电源为5V。 这会导致任何问题吗? 由于数字输入将小于 VA+0.3V,我预计不会这样做,因此 VD 和 VA 之间的 ESD 二极管将不会工作。 这是正确的理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的解释正确。 应始终遵循 ABS 最大值。 您的用例不应导致任何问题。  

    在您引用的 E2E 帖子中,我相信 TI 工程师暗示了原帖子的 VA 和 VD 绑在一起的事实。 这意味着,如果数字总线超过虚拟磁盘容量,这种情况下,它也将超过虚拟磁盘容量,因此他补充说,这是为了强调 ABS 最大限制。  

    此致

    辛西娅