This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:快速加电模式下的 ADS7138-Q1 DVDD 电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087614/ads7138-q1-ads7138-q1-dvdd-current-at-fast-plus-mode

部件号:ADS7138-Q1

您好吗?在 快速加电模式下,可以为我提供 ADS7138-Q1 DVDD 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    不幸的是,我没有这些信息。在这款设备中,大部分功耗将通过 AVDD 实现,DVDD 可以被视为可以忽略不计。

    如果您想计算 DVDD 功耗和电流,有一个非常有用的视频和电源点可以解决以下问题: SAR ADC 功率扩展~单击此处~

    下面的片段来自电源点,提供了如何计算 I_DVDD 的公式

    此致

    辛西娅