This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018EVM:ADS1018EVM

Guru**** 2758085 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018EVM, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087787/ads1018evm-ads1018evm

部件号:ADS1018EVM
“线程: ADS1118”中讨论的其它部件

我们购买了您的 ADS1018EVM 来测试 K 型热电偶的温度,但错误很大,我们不知道为什么?

在此测试中,我们将 K 型热电偶连接到 AIN0 (AINP)和 AIN1 (AINN),将 FSR 设置为±0.256 V。测试步骤如下:

1)设置 TS_MODE=1,读取代码(code_CJ),然后 T_CJ=0.125* code_CJ(C),并使用 K 型热电偶查找表转换为 V_CJ (mV)

2)设置 TS_MODE=0,读取代码(code_TC),然后读取电压 V_TC=code_TC*0.256*1000/2048 (mV)

3)然后实际电压 V_actual=V_CJ + V_TC (mV) ,使用 K 型热电偶查找表转换为温度(T_actual)

您认为我们的测试步骤是否正确? 如果正确,为什么错误这么大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文康您好,

    一般来说,您的流量很好。 本参考设计中有一些更详细的信息简单热电偶测量解决方案参考设计,精确度小于1°C,适用于 ADS1118。 它不是同一个设备,而是同一个系列,因此它们中的信息非常适用: https://www.ti.com/lit/pdf/slau509

    无论如何,这些类型的“获取错误或意外值”问题几乎总是使用连续转换而不是单次激发(可在模式位字段中找到)的结果。 您能否确认您使用的是单次激发而不是连续模式? 如果没有,您可以使用单次激发而不是连续模式重复这些步骤吗?

    最佳

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole,

    如何配置 单影像模式? 此位已锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文康您好,

    抱歉,我忘记了您正在使用 GUI 和 EVM。

    我相信您可以在注册表中设置该位,然后单击另一页上的“收集”按钮。 请告诉我,如果单击“收集”按钮将设备切换回“连续”状态,我将为您找到更好的解决方案。

    最佳

    Cole