This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:是否可以进行多个 ADS4449同步?

Guru**** 2580105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088147/ads4449-is-it-possible-for-multi-ads4449-synchronization

部件号:ADS4449
线程中讨论的其他部件:ADS42LB69

您好,

我正在模拟多通道 ADC。 我的应用需要12通道 ADC。 如果我选择像 ADS42LB69这样的 ADC,则设计将使用6个 ADC。 但如果 是 ADS4449,则只会使用3个 ADC。

ADS4449没有同步引脚。 是否可以使用同步时钟和断电引脚来完成  多 ADS4449之间的同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LiehChun,

    以下是在采集了20多个样本的 AB 和 CD 输出时钟之间的歪斜数据:  

    下表给出了从 CD 时钟上升到 AB 时钟上升(ns)(以250MSPS 测量)的偏差。

     

    温度,C

    DVDD,V

    -40

    25.

    85.

    1.816

    0.25.

    0.213

    0.077056

    1.916

    0.239

    0.202.

    0.065736

    2.016.

    0.2996

    0.203.

    0.045172

    其他用品(AVDD3V 和 AVDD)分别保持在3.3V 和1.9V。

    您必须确保正在从三台设备捕获数据的 FPGA 将满足所涉及的6个时钟的设置和保持时间。 根据采样率和输入时钟进入三个部分的延迟,这可能是可以实现的。 这可能需要对所有部件使用相同的时钟,最大限度地减少时钟路由的偏差,匹配所有数据输出上的偏差长度,如果可能,使用相同的电源。  

    此致,

    吉姆