This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278IPAPT

Guru**** 2585105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085402/ads1278-ads1278ipapt

部件号:ADS1278
“线程”中讨论的其它部件: OPA320

您好,

对于我们的内部项目,我们使用 ADS1278IPAPT ADC。 我已经附上了下面的示意图,请仔细阅读,如果有的话,请告诉我这些意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreehari,

    我检查了引脚,一切看起来都是正确的。  一些评论:

    1.断电引脚的上拉电阻为22千欧,有点高。  最差情况下,每个引脚的输入电流可以是+/-10uA。  建议将22kohm 的电阻降低10倍,或使用2.2kohm 的拉电以保证适当的高电平电压。

    2. 您使用的是两个单独的接地:模拟和数字。  ADS1278的模拟和数字接地引脚之间提供低阻抗连接非常重要。  我建议通过散热垫直接连接 ADS1278正下方的两个接地平面。  如果在板级不能这样做,则所有接地引脚都需要连接到模拟接地平面。  请参阅此 E2E 线程 了解更多详细信息。

    3.参考缓冲器应该运行良好。  我建议您验证参考缓冲电路的相位边界是否为60度或更长时间,以确保最佳响应。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Keith,

    我不理解第3点,请你澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreehari,

    稳定性是一个非常相关的主题。  我们有几家 TI Precision 实验室在这一主题上进行了介绍;具体介绍您使用的缓冲拓扑的实验室在第10.6节“TI Precision 实验室-运算放大器:稳定性-隔离电阻器”中有介绍。

    为了检查稳定性,您可以使用 SPICE 进行模拟。

    我使用 OPA320进行了模拟,下面是我过去用于接近90度相位边界的结果值。  由于您使用的是不同的放大器,因此可能需要相应地调整这些值。

    此致,
    基思