This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:采样时钟的最小时钟振幅

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087689/adc3643-minimum-clock-amplitude-for-sampling-clock

部件号:ADC3643

您好,

我希望您在下面确认。

*根据数据表,定义了最大和典型的“VID”值。
但是,没有最小值的规范。

另一方面,数据表中有以下数字。

*图6-13. 交流性能与时钟振幅  

根据这一数字,TI 估计采样时钟的最小值大约为0.25V。
我认为 TI 仅定义1V 的原因是稳定的,SNR 的最佳性能超过 Vpp =1V。
换言之,我认为尽管噪音特性较差,但至少0.25 Vpp 是可接受的输入。

我的理解是否正确?
(对于一般 LVDS,Vpp 的中心值定义为0.7Vpp,因此如果我的上述理解正确,用户可以选择此类接口。)

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryuuichi,

    您的观察是正确的。 图6-13显示了时钟振幅接近1Vpp 时 SNR 和 SFDR 性能的改进。 这是数据表中提供的用于此零件以最佳性能工作的典型值。

    此致,艾米