This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8699:设计检查帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088040/ads8699-help-for-the-design-check

部件号:ADS8699
“线程: REF5045”中讨论的其它部件

您好 TI 技术支持团队,

我设计了一个带有2个18位100kHz ADS8699 的小型4层电路板,我计划使用它从被测试设备读取电压和电流值。 顶层和底层用于路由信号。 内部平面为 GND 平面。 GND 平面是实心的,我没有制作 两个单独的 AGND 和 DGND。 我的电压范围为0-5V。 我正在将电流转换为电压值,与电流值对应的电压范围在1.5V 至3.5V 之间。 我已附上 ADC 的原理图部分。 我对原理图有以下问题。

1.我不打算使用设备的 RVS,报警,RST 引脚。 我在原理图中所做的连接是否正确,PCB 布局是否也存在重大问题?  

2.我正在使用外部5V 参考(ADR5045 0.2%精确度)作为 ADC。 它是分流参考。 在数据表中,参考原理图使用系列电压参考 REF5045。 使用分流参考会对读取信号产生巨大的负面影响吗?

3. ADC 输入的过滤部件是否正确?

非常感谢您的帮助,

艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ahmet,

    感谢您在设计中选择 ADS8699。 请参阅以下我的反馈:

    示意图:  

    首先,ADR5045是5V 电压参考,ADS8699需要4.096V 参考电压,因此 ADR5045不能用于此 ADS8699。 此外,ADS8699上的内部电压参考比 ADR504x 系列具有更高的初始准确度和更低的漂移性能, ADS8699上为0.02%,ADR5045上为0.2%,ADS8699上为7ppm/°C 最大参考漂移, ADR5045上为100ppm/°C 最大参考漂移, 我看不到您不会在 ADS8699上使用内部电压参考的任何原因。  

    2.Precision ADC 需要清洁的电源才能实现指定的性能,LM78M05稳压器肯定不是一个能满足要求的好功率器件。 低噪声 LDO (如 TPS7A4700)是一种用于精密 ADC (特别是18位 ADS8699)的良好电源设备。

    3. SDO 引脚上没有任何连接,您需要此信号,因为 SDO 用于获取转换数据。 否则,您将无法获取转换数据。

    4.您可以像现在一样对两个 ADC 使用不同的/CS 信号,也可以使用菊花链模式从两个 ADC 中检索数据。 建议为 SPI 数据总线使用小值系列电阻器,请检查 EVM 示意图 ADS8681EVM

    5.如果需要高输入阻抗,您可以使用缓冲器来测量电压通道(U4A)。 如果1Mohm 输入阻抗可以满足您的要求,则不需要 U4A 缓冲器,因为 ADS8699具有1Mohm 输入阻抗,而且它还具有内部 ADC 驱动器。

    6.需要重置信号才能在通电后重置 ADC。

    7.由于 ADC 的 DVDD 使用5V 电源,因此请确保微控制器具有用于数字总线的5V 逻辑。

    AIN_GND 引脚上可以使用与 R4和 R6相同的值电阻器。 请参阅上面的 EVM 示意图。

    9.您需要一个互阻抗放大器(TIA),用于在第二个 ADC 的输入上进行电流-电压转换,而不是缓冲器。 请参阅 TI 的一些应用说明:

       您对跨阻抗放大器-1有何了解

      高速放大器的互阻抗考虑因素

       使用 OPA3S328构建可编程增益互阻抗放大器

    PCB:  在 ADC 和电源电路之间留出更多空间,以防 ADC 的电源发出任何噪音/干扰。

    回答您的问题:

    1. RVS 和报警都是输出的,如果不使用它们,它们可以浮动。 建议使用 RST 重置 ADC。

    2.请参阅我对您上述参考的反馈。

    3.滤波器设计取决于 您的系统所需的带宽,ADS8699具有15kHz BW 内部 LPF。  如果需要,您可以设计外部下部 BW LPF。 系列电阻器有助于限制 ADC 的输入电流。

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,戴尔,

    非常感谢您的详细审查和建议。 这对我有很大帮助。 我根据您的建议和建议修订了该原理图(由于 DigiKey 中的电源缺货,所以我要使用另一个低噪声5V LDO ADP7142)

    此致,

    艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ahmet,

    很好,谢谢! 对于 LDO,您可以进入 电源管理论坛 并咨询 TI 专业支持团队。

    此致,

    戴尔