This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:ADS8319放大器;ADS8319B差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088076/ads8319-ads8319-ads8319b-differences

部件号:ADS8319

我有一个关于ADS8319的问题
我们的产品中目前使用的是ADS8319
我对ADS8319B作为替代产品感兴趣

这些是相同的死,只是不同的筛查 还是 两个不同的死?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    关键区别在于线性,在数据表第5部分中突出显示,B版本提供更好的INL和DNL性能。

    ADS8319IB还指定最低SNR 92dB,其中非B版本仅指定SNR的典型值。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    我正在检查以确认这些是相同的芯片。  很可能是这样;我将在星期一向您提供最新情况。

    周末愉快!

    此致,
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    我已经确认两个版本的ADS8319是相同的芯片;唯一的区别是测试限制。

    此致,
    Keith