This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:ADS8664IDBT与ADS8694IDBT

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8694, ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088568/ads8694-ads8664idbt-vs-ads8694idbt

部件号:ADS8694
主题中讨论的其他部件: ADS8664

您好,

我们在  现有设计中使用ADS8664IDBT,并计划使用 ADS8694IDBT,因为它具有更高的分辨率要求。

这些芯片1:1兼容吗? 我可以看到两个芯片的插针分配是匹配的,除了噪音行为之外没有区别。

我们是否需要修改将ADS8664替换为ADS8694的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    两种ADC都完全兼容,您可以将设计升级到18位ADS8694。 请注意,由于18位ADC,您需要更多的SCLK时钟。 您可能会也可能不会在现有设计中实现数据表中指定的ADS86's性能,因为良好的布局设计对于18位ADC设计非常重要,而且您正在拆分地面,而这通常不是12位ADC的问题。 但是,直接检查现有电路板上的ADS8694是一个良好的开端。

    此致,

    戴尔