This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:符合电压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088113/dac5672a-compliance-voltage

部件号:DAC5672A

您好,

让我在下面确认一下。
当我使用差分输出时,遵循的想法是否可以接受?
--
BiasJ = 2k Ω,带内部参考电压(1.2V)= Ioutfs = 20mA
*重载至搭铁:45欧姆双端子

在这种情况下,Vdiff =-0.9V至0.9V,因此此范围在符合电压(-1V至1.25V)范围内。
--

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家,您好!

    请您在3月29日之前提供您的反馈。

    巴西,


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    龙一市

    根据数据表,在双端接50欧姆负载的情况下,每条线路的输出将为0.5V p-p或1V p-p差分。 如果您使用的是45欧姆的双端接负载,我希望您的输出为864mV p-p差分,这应该没问题。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    感谢您的回复。

    您能告诉我为什么预期输出为864mVpp而不是900mVpp吗?
    我认为公式是45 * 20mA,因此结果是OS 900mV。

    巴西,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    龙一市

    45欧姆双端接是两个45欧姆并联电阻负载,相当于22.5 欧姆。 Vout = Ioutfs x Rload = 19.2ma x 22.5 = 432mv /支腿。 差分电压= 2 x 432mV = 864mV p-p

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    感谢您的回复。
    很抱歉,我无法理解为什么Ioutfs = 19.2mA而不是20mA。
    请问原因是什么?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioutfs = 32 x Vref/Rset = 32 x Vref/2K 1.2 = 19.2mA。 要获得20mA,您需要将Rbias电阻更改为1.92K欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    我完全理解。
    因为我读了下面的句子,我假定在这种情况下,满刻度输出为20mA。
    感谢您的更正。

    > kΩ 内部参考,2 μ A电阻值可产生约20 mA的满量程输出。

    此致,