This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:电池断电后的参考板邮件功能

Guru**** 2660525 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087358/ads1232ref-ref-board-mail-function-after-battery-power-down

部件号:ADS1232REF

我订购了ADS1232REF模块来评估不同的桥接电路。  

起初,当我使用9V电池为模块供电时,模块工作正常。 我使用的电池电量很弱,很快就耗尽了,所以模块就关闭了。 现在,在用新电池更换空电池后,模块无法通电。 我检查了电池电源,确保电压为9伏,也尝试了9伏的外部电源。  

在 模块(Vref+,5V,3.3V)上的所有测试点,I仅测量相对于GND的0.2V。   

是否可以更换主板或这是否为已知错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    由于该主板最初经过工厂测试和编程,因此出现电源问题的情况并不常见。  此外,您说它最初是在工作。  我建议如下:

    仔细检查并确保少数设置位于正确的位置。  首先检查并确保SW9器件编程开关设置位于JTAG位置而不是USB。  您不能通过USB为主板供电,如果开关处于USB位置,则主板内的各个点的电源将断开。

    同时确保J2处的接地良好。  如果将尺寸错误的料筒千斤顶放入J2中,弹簧接地连接有时会打开接地连接。  这可以使用欧姆表进行验证。

    此外,如果电源连接不正确,二极管D1可能会损坏。  如果电源是反向连接的,则二极管可能因通过二极管的过大正向电流而损坏。

    如果激励在接线盒处接线不正确,则可能是电源短路。  我建议断开与接线盒J4或接头J6连接的任何连接。  如果电源短路,LDO将因热过载而关闭,不再提供电流。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!  

    感谢您的快速帮助。  
    我仔细检查了所有内容,但无法再次运行主板:  

    • SW9器件编程开关设置处于JTAG位置
    • 我断开 了J4或接头J6上的所有连接
    • 我尝试 了9V电池电源和2.5 mm 电源插孔(输出= GND,输入= 9V,如 尖端正极/套管负极)
      • 因此,弹簧千斤顶不是问题  
    • 我用的是电池,所以电流不是问题,我注意正确插电  

    在我尝试使用实验室电源将5V电压直接应用到5V品脱,以查看DC/DC转换器是否损坏。 但是主板也不能通电!

    我还有什么可以尝试的吗?或者是否可以更换主板?

    祝你一切顺利  


    Florian Mayerle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    您是否检查了D1以确保此二极管不短路?

    您能详细介绍一下您如何将5V/GND应用到电路板上吗?  附上一张有关如何完成此操作的图片将很有帮助。  我在这里的关切是不知道是什么导致工作板出现故障。  此外,您能否告诉我,当外部传感器出现故障时,它是如何连接到主板的?  对我来说,仅仅更换9V电池可能会损坏或妨碍主板工作是毫无意义的。  我担心这种情况可能会再次发生。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!  

    我可以在D1二极管输入上测量9V,因此我认为它不短路。  

    我直接将5V电压应用到5V测试端口( TP3),将GND应用到板的公共接地。 我只是在没有工作的情况下才这样做,所以我不会在 正常工作的电路板上尝试。  

    这里是我如何连接传感器(Honeywell 26PC系列)的图片。
    Connection of Sensor Honeywell 26PC

    此致  
    Florian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    感谢您的耐心等待,如果您能查看更多信息,我将不胜感激。  我想再次确认,没有可能影响其他客户的主板设计或制造问题。  

    您建立的测试点连接位于调节器U1的输出端。  如果切换至SW9上的USB模式位置是否会有所不同,这对我很有帮助。

    1. 将SW9切换至USB模式。
    2. 插入9V电池。
    3. 检查TP3以查看5V是否可用或仍然只有0.2V。

    如果TP3为5V,那么我们知道在模拟电源路径上存在更深层次的问题。  如果TP 3仍为0.2 V,则意味着调节器或调节器输出电容器C19存在问题。 另一个有助于 确认 问题的测试是:

    1. 取出9V电池。
    2. 将SW9保持在USB模式。
    3. 将USB电缆插入ADS1232REF。
    4. 确认TP4为3.3V,J6 EXC+约为5V。

    我还意识到,J6接头针脚编号可能会与原理图有关,因此可能会有些混淆。  与ADS1232REF用户指南连接图相比,原理图中的引脚编号反向。  始终在印刷电路板上使用丝网印刷标签,因为没有明确指示管座的哪一端是引脚1,哪一端是引脚6。

    关于主板更换,我是否可以使用您从E2E帐户提供的电子邮件地址直接联系您?

    谢谢!

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,  

    对我来说,了解问题所在也很重要,因为我想在某些设计中使用主板或IC。  

    • 如果我将SW9切换到USB模式,然后插入 9V电池,我可以在TP3上测量1.0伏电压。
    • 如果我取出9V电池并将SW9保持在USB模式,然后插入USB电缆,那么我可以测量TP4为3.3V,J6 EXC+ 为5V。
    • 我在J6的参考板上使用丝网标签  

    是的,您可以通过以下邮箱地址联系我,了解更换事宜: florian.mayerle@ipa.fraunhofer.de

    此致  

    Florian Mayerle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    感谢您进行故障排除。  根据您提供的信息,很可能两个组件中的一个已损坏,如下图所示。

    根据提供的信息,我认为U1最有可能损坏。  TPS7.635万是一款5V,150mA LDO稳压器 ,其绝对最大输入电压为10V。  ADS1232REF主板已推出15年,我以前从未见过此稳压器的问题。   在大多数使用情况下,最常见的电池是9V碱性电池。  我认为锂电池或充电电池的输出电压在新电池或刚刚充满电时可能会超过10V。  这是最可能的情况,因为旧电池工作正常,而新电池导致了问题。

    因此,请注意蓄电池的标称电压为9伏,但使用'新'蓄电池的初始输出可能大于9伏。  如果对TPS7.635万应用的电压超过10V,则设备将会损坏。  我没有设计ADS1232REF,但当时只有有限的电源管理设备可以提供低噪声输出。  在未来的设计中,使用输入电压范围更广的设备更有意义。  例如,最大输入电压为16V且噪声低于5.0 7.635万的LP2992IM5-TPS/NOPB。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!  

    我第一次使用时测试了第一块电池,它的电压大约为7V至8V。 我使用时新电池是9伏,所以不应该造成损坏。  
    无论如何,我可能会尝试更换盖子和调节器,看看它是否正常工作。  

    感谢您迄今为止提供的出色支持。  

    此致  
    Florian Mayerle