This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:当然如何获得开机重置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089077/dac8811-how-to-get-power-on-reset-certainly

部件号:DAC8811

您好,TI员工,

我设计了24通道DAC板,其中使用了24个DAC8811ICDGKT。

TPN(n=1-to 24)是运算放大器的输出,它们作为I/V转换器连接至DAC8811的输出。

我在通电后测量TPN。 结果是21个通道的TPN为0伏,但3个通道的TPN不是0伏。

并且它们的3个通道的值会在每次测量中发生变化。

测量是在SPI接口(CLK/CSB/SDI)全部浮动的条件下进行的。

这些引脚没有上拉电阻器,未连接到控制器(FPGA)。

请教我在通电时获得TPN=0V的方法。

(1)即使SPI接口未连接到控制器,将CLK,CSB和SDI上拉至VDD (带电阻器(4.7kohm-10kohm)会导致TPN=0V?

(2)以下参数是否影响开机重置?

(A) VDD的斜率

(B) VDD (DAC8811)和OPAMP之间的电源顺序

Rigards,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    初始移位寄存器填充零。 但是,在加电过程中,移位寄存器和DAC寄存器都充满了零,在我们的大多数器件上,它们通常是在电源达到~2 V时设置的。这是因为芯片具有OTP (一次性可编程)。 负责在开机期间将DAC设置为默认状态的寄存器。

    VDD上的极快的变化率可能会影响此行为。

    在加电时,我们建议所有数字输入都应处于有效状态。 请勿浮动这些销

    我建议先为运算放大器通电,然后再为DAC通电。

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。

    哪个数字输入电路(CLK/CSB/SDI)满足“有效状态”?

    它是指“上拉电阻器”?

    或者,它不仅需要电路条件,还需要数字代码输入?

    我想知道接通电源时的具体电路和程序。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在所有数字输入上使用上拉电阻器(4.7K至10K)。

    此致,

    AK