This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:图134总板载功耗

Guru**** 2521330 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088614/dac8775-figure-134-total-on-board-power-dissipation

部件号:DAC8775

大家好,

我想图134 "总板载功耗"是针对图130的典型应用,但总功耗似乎低于特征数据,如图93。  

图134的测试条件是什么?  

  • 电压模式还是电流模式?
  • 电压模式的满刻度代码?
  • 电流模式下为24mA?  
  • 假设室温。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    py,


    很抱歉,我以为我昨天已经回答了这个问题,但在这里看不到我的回答。

    遗憾的是,我在数据表中没有关于此特定曲线的测试条件的任何进一步信息。 根据数据,这肯定是电流模式输出,因为电压模式下的低负载电阻具有过高的电流输出。 我还假设这幅图是室温图。

    因此,我将参考"典型特性"部分中的图解。 在这些数字中,88和92可能是将信息组合在一起的最有用的方法。

    此外,DAC8775EVM与此应用电路非常相似。 此图中显示的数据可通过使用EVM进行的测试生成。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joseph:

    谢谢! 非常感谢您的支持!  

    理解。 将参考其他图并丢弃 图134。