This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:模拟输入的不平衡配置。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31JB68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088272/adc31jb68-balun-configuration-to-the-analog-input

部件号:ADC31JB68

大家好,ADC31JB68数据表显示了"当前配置模式"中的平衡器,用于将模拟输入中的不平衡信号转换为平衡信号。

对于此ADC,是否有任何特殊要求来使用此平衡变压器结构?

我是否可以在"电压配置模式"中使用A镇流器(如下图所示)来转换和驱动模拟输入信号?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    您当然可以使用上面所示的变压器类型。 只要变压器可以覆盖应用所需的BW/insertion损耗。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bob。 仅就我而言,在电流模式和电压模式下使用平衡变压器有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    平衡变压器通常比变压器具有更多的BW。 这通常是我们多年来转向ADC模拟输入的不平衡前端接口设计的原因。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob,好的,我明白了。 但是,关于操作模式,“电流”与“电压”,为什么TI建议以当前方式使用平衡变压器,就像我从数据表中获得的第一幅图像一样?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    我不认为它是变压器上的电流与电压模式。 这些模式更好地描述了变压器...但我们的情况并非如此。

    在我们的案例中,我们只是从单端配置(通常从信号发生器)将RF信号传递到差分配置,以便与ADC进行适当的接口。

    希望这会有所帮助。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,好的,我知道你的观点。

    我只是想了解以下两种配置之间的优点和缺点,以推动ADC:

    在第二种情况下,交流耦合信号需要电容器。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    对于变压器或平衡变压器,我会在初级输入和次级输出上使用阻塞盖(0.1uF或更小)。 除非有中心抽头可用,否则通常使用DC会使变压器或不平衡变压器响应不良。

    唯一的优势是不平衡结构通常产生更多的BW。 如今,由于大多数ADC都具有多GHz BW,我们已逐渐从变压器转变为不平衡变压器型结构,以与ADC模拟输入接口。

    无论哪种情况,如果您发现一个变压器或不平衡变压器,您认为除了考虑BW或插入损耗之外,它可能适用于您的应用。 请同时注意相位不平衡。 不良的相位不平衡响应会导致均匀的顺序失真,HD2,因为提交给ADC的两个180度失相信号以这种方式表现出来,并且输出结果高于正常HD2。

    如果你想深入了解这个,请谷歌我的名字和单词“变压器和平衡变压器”。 我已就这个问题撰写了很多文件。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,非常感谢。