This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:GUI工具的URL无效

Guru**** 2899600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643EVM, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087694/adc3643evm-invalid-url-for-gui-tool

部件号:ADC3643EVM
主题中讨论的其他部件: CDCE6214

您好,

我正在寻找ADC3643EVM的GUI工具。
然后,我发现了以下E2E线程。
(8) ADC3541EVM:在哪里可以下载ADC35XXEVM GUI软件? (非HSDC Pro)-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E支持论坛

但是,在线程上方附加的URL似乎无效。
(当我访问此页面时,我收到"抱歉,找不到您要查找的页面。"消息)
我也是来自以下设备的相同文件名。
ADC3662EVM评価ボード| TI.com

我也无法访问GUI工具下载页面。

问题1. 请告诉我哪个URL是有效的吗?
(首先,我要确认用户可以为CDCE6214配置哪个参数。 (特别是,希望了解CDCE OUT2的输出接口)

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    ADC35XX/36XX设备系列共享相同的GUI。 请导航至以下链接: https://www.ti.com/tool/ADC3643EVM。 在标题为Order & Start Development (订购并开始开发)的部分下,有一个名为Hardware and Software Package (硬件和软件包)的部分。 单击右侧标题为View Package (查看软件包)的红色按钮。

    要安装的正确GUI位于此位置。

    板载时钟芯片可以从GUI进行配置。 参考CDCE6214数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdce6214.pdf?ts=1648147395496&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCDCE6214)1648147395496),6214,OUT2的输出缓冲器与各种信号标准(LP-HSL和LVDS类似)兼容。 第25页提供了使用这些不同标准时需要考虑的其他详细信息。 第18页上的图23也很有帮助。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。
    我可以安装GUI并检查设置,但有参数可以为OUT2设置输出接口。
    所以,我确认了python脚本,似乎CDC设置是在 CDC_setup.py上执行的。
    我确认此文件中的所有模块,但没有访问R63 (LP-HCSL)和R65 (LVDS)的代码。
    由于在默认设置中启用了LP-HCSL,我了解用户只能选择LP-HCSL。
    我的理解是否正确?

    巴西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    我 看不到 在GUI中更改信号标准的方法。 我正在 与我们的软件团队核实,一旦收到他们的回复,我将立即回复您。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    我从SW团队那里得到了确认, 我们的GUI中没有选项可用于更改时钟信号标准。  

    此致,Amy