This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:用于低电流[NA]和功放的电路设计;低电压[UV]精确/精确测量。

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS131B02-Q1, ADS127L11, ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088459/ads122c04-circuit-design-for-low-current-na-low-voltage-uv-precise-accurate-measurement

部件号:ADS122C04
线程中讨论的其他部件: ADS131B02-Q1ADS127L11ADS1219

大家好,

请推荐一套24位高速ADC和DAC,用于低电流和电压测量。 我需要精确快速的ADC来测量纳毫安(NA)的电流和微伏(UV)的电压。

ADC数据传输和读取ADC数据所需的速度。 它将是ADC的24位输出流和DAC的16位输入流。

ADC的最大参考电压可以是2.5V到5V,但最好是2.5V。

原理图如上所示,由于ADC是瓶颈,速度至关重要,因此请建议部件号,以获得精确和准确的结果。

我已经了解 了ADS122C04,,ADS1219,ADS127L10,ADS131B02-Q1, ADS127L11,这些IC集已经存在。 请推荐一个。

谢谢,顺祝商祺
Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    你能不能再详细说明一下要求?  您说您需要'速度',但这意味着什么?  速度越快,噪音越高,分辨率和精度就越低。  要测量的电压范围是多少?  或者,另一种方法是ADC的输入电压范围是多少?  您需要测量多小的电压(电压值而不是分辨率位)?   

    另一个问题涉及通信接口。  您已经为这两种设备提供了SPI接口和I2C接口。  哪一种是首选的?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    根据我的要求:  

    我必须测量1nA到200uA的电流,精度为0.5nA。

    电压测量UV至1V的电压,精度为10uV。

    我只是想知道24位ADC和16位DAC的最佳组合,它们是高速的,这样测试时间就不会增加。  

    谢谢,顺祝商祺  

    Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    因为我只得到了一个方框图,所以我只看到电压测量值。  是否还要测量ADC的电流?  此外,您还没有提供有关测量通量要求的速度的信息?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!
    是的,我将使用ADC测量电流。
    数据速率> 2k-SPS将对我的应用程序很好。
    我想要24位ADC和16位DAC,带I2C接口。

    谢谢,顺祝商祺
    Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    唯一具有2ksps输出速率,I2C接口和24位的ADC是ADS122C04。  我不直接支持DAC设备,但您可以在参数搜索中开始查看可用设备:

    https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#p84=16;24&p1918=I2C

    您可以启动一个新线程,要求DAC组提供有关特定设备的附加信息。

    此致,

    Bob B