This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6.0304万:IDAC输出符合电压

Guru**** 2845720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089172/amc60304-idac-output-compliance-voltage

部件号:AMC6.0304万

您好,先生,

客户想要了解IDAC输出缓冲器电源电压,我们可以知道此范围吗? 最小值~最大值? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    IDAC缓冲器电源(PVDD)建议工作电压从1.5 至2.2V ,ABS最大电压为2.75 V

    符合性电压为最小400mV至 最大PVDD - 0.2V

    此致,

    AK