This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:用于ADS131M06+AM2432的SPI时钟

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS131M08EVM, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088851/ads131m06-spi-clock-for-ads131m06-am2432

部件号:ADS131M06
主题中讨论的其他部件: ADS131M08EVMAM2432

您好,专家,

我正在阅读 ADS131M06的数据表。 我找到了以下关于SPI时钟和 调制器采样时钟的陈述。  

8.3 5计时和电源模式
主时钟可以从外部获取到CLKIN引脚,也可以使用板载在内部生成
振荡器需要在XTAL1/CLKIN和XTAL2引脚之间连接晶体。 以获得最佳效果
性能,调制器采样时钟必须与串行数据时钟(SCLK)同步。 。
调制器采样时钟是从主时钟派生的,这意味着主时钟必须是同步的
使用SCLK。 因此,为了获得最佳性能,请为CLKIN提供主时钟,并确保数据检索正确
与CLKIN的时钟信号同步。 不使用时,关闭内部振荡器以节省电源。

这是否意味着CLCK和SCLK必须相同?

例如,我认为CLKIN=8.192MHz和 SCLK=20MHz (fyi,SPS 8K,OSR 512)可以工作,但根据数据表,这种组合似乎不起作用。

您能否分享您在这方面的知识,并澄清我的理解是否错误? 如果您共享两个时钟的最佳或推荐配置,我将不胜感激。

此致,

Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Moonil:

    这是否意味着CLCK和SCLK必须相同?

    否,CLCK (或ADC端的CLKIN)不需要与SCLK相同的信号。 它们 应该来自同一来源,以便它们之间的相位差异最小(即,如果CLKIN和SCLK之间发生高到低的转换,并且它们在转换之间有持续的延迟)。  

    有一个很好的文档说明了未同步CLKIN和SCLK如何导致抖动,但我找不到它。 我确实找到了这个视频,它概述了时钟不是从同一来源派生的高水平,以及该错误如何影响SNR: https://training.ti.com/delta-sigma-adcs-clocking 

    这种设计选择是为了实现"最佳性能"。  在我们的默认配置中 ,我们的EVM上有晶体振荡器(Y1)(确切地说是ADS131M08EVM,它来自同一系列),SCLK是从板上生成的(通常从随EVM捆绑的PHI板上生成)。 在这种情况下,CLKIN和SCLK不仅有不同的信号,而且它们是从不同的源派生而不是同步的。 IT EVM工作正常。

    接下来的自然步骤是了解如何使SCLK和CLKIN同步,因为您知道同步它们的重要性。 Sitara MCU (AM2432)非常强大,但我不是它的专家(我是ADC方面的专家)。 如果出现以下任一情况,我不会感到意外:

    • 该器件有一个内部振荡器,您可以从 该内部振荡器中选择SPI外设(SCLK)和“CLKOUT”(CLKIN)
    • 该器件可从外部晶体获取“CLKIN”信号,该信号进入PLL,然后派生时钟,可发送到SPI外围设备和“CLKOUT”

    如果您需要帮助,请告诉我,我可以通过Sitara团队回答您的问题。

    例如,我认为CLKIN=8.192MHz和 SCLK=20MHz (fyi,SPS 8K,OSR 512)可以工作,但根据数据表,这种组合似乎不起作用。

    现在知道无需同步CLKIN和SCLK。 让我们回顾一下规格:

    SCLK:  

    最小时间40ns是25MHz的最大频率,因此您可以在那里进行操作。

    CLKIN:

    最大频率为8.2MHz或8.4MHz,因此您也可以在这方面找到合适的频率。

    对于记录,f_SCLK = 25MHz和f_CLKIN = 8.192MHz是非常常见的配置。

    最佳,

    -Cole